This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:SPICE 模型似乎无法在 LTSPICE 或 Micro-Cap 中工作

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/922029/amc1302-spice-model-seems-not-to-work-in-ltspice-or-micro-cap

器件型号:AMC1302

团队-

客户已将 AM1302的 SPICE 模型移植到 PSPICE 文件以在 LT SPICE 中使用、但结果有误。

作为检查、我完成了相同的过程、并以相同的结果移植到 Micro-Cap。

您能否在产品文件夹中提供未加密的 PSPICE 模型、而不仅仅是 TINA 模型(当然可以...!)

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    AMC1302工具文件夹中的 TINA 仿真文件未加密、应与 PSPICE 兼容。  此处存在一些潜在的 EULA 问题。  给我一个注释、我们可以脱机聊天。

    不过、现在我将继续并关闭此帖子。