This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:驱动10nF 电容器所需的最小输出电阻器

Guru**** 2384120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9064, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/919500/tlv9064-min-output-resistor-required-to-drive-10nf-capacitor

器件型号:TLV9064
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的放大器团队:

驱动10nF 电容负载所需的最小输出电阻是多少?

理想情况是根据信号要求和 ADC 计算滤波器,然后检查 TLV9064是否正常工作,但是否有在1nF 和10nF 之间驱动输出电容的通用值?

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olrik、

    ADC 需要什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olrik、

    这可能取决于您的原理图。  还有其他事情发生了吗、或者这只是一个缓冲器吗?  放大器是否驱动 LPF、后跟 ADC?  在这种情况下、可能需要考虑 ADC 的输入电容。

    我使用1nF 和10nF 电容器运行了一些基本仿真。  您可以在此处看到稳定性所需的近似最小隔离电阻器值、但您可能需要更多的相位裕度。  我还在这个帖子的末尾添加了我使用的 TINA 设置。

    ADC 团队还拥有为 SAR ADC 挑选这些值的优秀资源。  他们结合 使用模拟工程师计算 器的 ADC SAR 驱动计算器和 TINA-TI 来查找 LPF 所需的值。  从 这一个开始的一系列演示中对该过程进行了说明。  如果时间有限、我建议您查看 PDF 格式的幻灯片、而不是视频。

    此致、

    Daniel

    e2e.ti.com/.../Olrik.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olrik、

    由于我们正在离线处理这个问题、目前没有其他问题、我将把这个问题标记为已解决。  如果您需要任何进一步的帮助、请通过 e2e 或电子邮件通知我。  我很乐意提供帮助。

    此致、

    Daniel