This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2541:MIL 等级的数量

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/921830/opa2541-number-of-mil-grade

器件型号:OPA2541

大家好、

根据您的数据表、OPA2541提供工业和军用温度范围版本。
我们需要 MIL 等级的数量。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu Yang

    OPA2541SM 可在军用温度范围内使用、与军用合格产品没有其他关系。

    封装信息表和 TI store 中似乎存在有关器件温度额定值的错误、但数据表是正确的。  

    OPA2541SMQ 与 OPA2541SM 类似、但增加了一些与 MIL 标准38510类似但未通过 MIL 标准38510认证的额外检查。 一些军用客户可以使用此类器件来安装完全符合 MIL 标准的器件。 显然,OPA2541SMQ 处于终身购买状态,这意味着它不再在制造,而是从现有库存中提供。

    最棒的

    Raymond