This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991-Q1:最大输出电压摆幅低

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/921859/opa2991-q1-max-output-voltage-swing-low

器件型号:OPA2991-Q1

您好!

我对 OPA2991-Q1的参数有一些疑问。

客户希望获取最小输出电压摆幅高和最大输出电压摆幅低等参数。

您能否告诉我 、我在数据表中将哪些参数用于这些最大值和最小值?

我还有另一个问题吗?

在数据表中、OPA2991-Q1可限制因输出电流过大而造成的电气损坏。 这是短路保护吗?

此致、

Kevin Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、这首先是短路保护。 请参阅图38以了解短路电流是如何受到限制的。 但是、在高电源电压下、这可能不够、因为 OPAMP 可能会在短路期间急剧升温。 然后、热保护设置为。 数据表的第7.3.3节对此进行了详细说明。

    您需要的内容如下所示:

    只需将这些值添加到负电源电压(负电源轨)中、然后从正电源电压(正电源轨)中减去它们。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai!

    尊敬的 Kevin:

    除了 Kai 提供的内容、图14和15显示了输出电流增加到器件短路电流限制时输出电压如何崩溃。

    谢谢、

    Tim Claycomb