This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855

Guru**** 2930550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/921471/opa855-opa855

器件型号:OPA855

我想使用运算放大器 OPA855作为50欧姆天线的输出器件。 我可以从保持线性模式的放大器获得的最大功率是多少。
谢谢、
Martin、射频工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们谈论的频率是多少? 您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    25°C 时器件的线性输出驱动额定电流高达80mA。 根据数据表中的图37和38、在指定的测试条件下、放大器可以灌入0.9V 左右的电压并从1/2 Vs 拉取1V 的电压。

    最棒的

    Hasan Babiker