This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:输出引脚通过输出体二极管的绝对最大电流

Guru**** 2946030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/921556/lmc6482-absolute-maximum-current-at-output-pin-through-output-body-diodes

器件型号:LMC6482

尊敬的女士们:

 

为了确定保护电阻器的尺寸、防止输出引脚电压高于 V++0.3V 时输出对电源短路、我们有以下问题:

允许流经输出体二极管的最大电流是多少?

 

谢谢、此致、

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    LMC6482是一款 CMOS 运算放大器、输出 MOSFET 具有在正常工作时反向偏置的体二极管。 除了体二极管、为了增加 ESD 处理保护、还在输出引脚与跨体二极管连接的每个电源引脚之间连接了导流二极管。 因此、如果将输出置于电压电平、使体二极管和 ESD 二极管变为正向偏置电流、则可以流过这两个二极管。 一个或另一个则不能处理高正向电流电平、假设它是 ESD 二极管可能是安全的。  

    LMC6482具有与输出类似的输入 ESD 二极管、最大输入电流列为+/-5mA。 由二极管决定。这是一个非常安全的最大电流、可用于您正在考虑的体二极管/输出 ESD 二极管故障情况。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢您提供快速且非常有帮助的答案。

    此致、

    弗洛里安