This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2335:输入端子阻抗和连接到输出的电容

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2335, OPA2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/919696/opa2335-input-terminal-impedance-and-capacitance-connected-to-the-output

器件型号:OPA2335
主题中讨论的其他器件: OPA2355

尊敬的 TI 团队:

我想问输入阻抗和连接到输出的电容。

每个输入端子(+引脚、₋引脚)的阻抗值及其偏差是多少?
2.连接到 OPA2335的容量是否有建议值?
(应将容量保持在以下等)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    在数据表的第4页上、您可以看到输入偏置电流与共模输入电压:

    对于25°C 曲线、当将共模输入电压从0V 更改为3.5V 时、输入偏置电流从大约100pA 更改为50pA。 这给出了大约 R = du / di = 3.5V/50pA = 70Gohm 的输入阻抗。

    关于运算放大器的最大负载电容、您应该阅读本文档:

    e2e.ti.com/.../1334-Stability-4-_2D00_-slides.pdf

    它指出、对于45°的最小稳定相位裕度、过冲不应超过大约20%。

    在数据表的第6页上、您可以看到小信号过冲与负载电容之间的关系:

    因此、您会看到负载电容应低于200pF。

    应借助隔离电阻器将更高的容性负载与 OPAMP 输出隔离。 但在本例中、我建议运行相位稳定性分析。 观看 TI 的稳定性培训视频、了解如何实现这一目标:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我有一个问题是,关於 kai 先生所描述的内容。

    ①可以计算出输入阻抗为70 gohm、但输入阻抗的变化(偏差)是多少?

    ② Kai 的描述如下。

    “它说过冲不应超过大约20%,最小稳定相位裕度为45°。”
    在考虑 OPA2355的容量负载时、我通常是否应该考虑上述内容?

    请告诉我们您的意见。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我收到了我们的一位客户的快速回复请求。
    我很乐意尽快回答我发布的任何其他问题。

    此外、关于输出电容(CL)、如果有建议值、我想知道其他信息。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    如果没有原理图和更多详细信息、很难获得更好的帮助?

    客户需要什么输入阻抗? 客户打算安装什么负载电容?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 TI 团队:

    我们的客户计划将以下阻尼电阻器(RL)和负载电容(CL)连接到 OPA2335。
    CL= 100Ω μ F
    RL=1 μF

    在这种情况下、是否有可能发生输出振荡?

    尊敬的 TI 团队:

    我们的客户要求我从 TI 工程师处获得有关上述内容的回复。

    您还能告诉我们您之前发布的问题吗?

    ①可以计算出输入阻抗为70 gohm、但输入阻抗的变化(偏差)是多少?

    ② Kai 的描述如下。

    “它说过冲不应超过大约20%,最小稳定相位裕度为45°。”
    在考虑 OPA2355的容量负载时、我通常是否应该考虑上述内容?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    在以下电路中看起来稳定:

    e2e.ti.com/.../ottey_5F00_opa2335.TSC

    但请注意:我之所以选择这两个电路、是因为您没有给出原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    作为25°C 时的最小输入阻抗(最坏情况)、我估计 R = du / di = 3.5V/400pA ~ 10GOhm。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、

    请查看下面的我的 asnwer:

    每个输入端子(+引脚、₋引脚)的阻抗值及其偏差是多少?

    根据 Kai 的计算、25°C 时的典型共模输入电阻为70Gohm (Rin_cm=3.5V/50pA)、其随过程的变化可根据其200pA 最大 Ib 来估算:(70pA/200pA)*70g =25Gohm。  但是、在125C 时、典型 IB 增加至1nA、典型 Rin_cm=~7Gohm (3.5V/500pA)。


    2.连接到 OPA2335的容量是否有建议值
    (应将容量保持在以下等)

    OPA2335 可在增益=1 200pF-250pF (仅允许25%过冲)时直接驱动-请参阅下图中的绿色箭头。  但是、电路的稳定性是闭环增益的函数、通过在输出端和容性负载之间添加 Riso 电阻器可以极大地提高稳定性;因此、如果不了解客户配置、就无法告诉您 OPA2335可以驱动什么:

    请让您的客户访问 TI 高精度实验室培训网站 :https://training.ti.com/node/1138805?context=1139747-1139745-14685-1138805

    话虽如此、最差的稳定性通常发生在缓冲器配置中(G=1)。   对于100欧姆串联输出电阻器和1uF 负载、OPA2335显示76度相位裕度-请参阅下文。  因此、电路是稳定的。

    您还可以通过仿真瞬态小信号过冲来增强电路的稳定性-请参阅下面的。 该电路仅显示15%过冲(3mV/20mV)、因此非常稳定。