This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA101:INA219 -转换与采样时间间的关系

Guru**** 2826655 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/921058/ina101-ina219--conversion-vs-sample-time

器件型号:INA101
主题中讨论的其他器件:INA219

您好!

我在时间关键型应用中使用 INA219。 我想知道您能否告诉我 ADC 的器件特定采样保持时间(在以12位分辨率运行时)。 在本例 中、μs 转换时间似乎为532 μ s。

通过 SIF 触发转换时、ADC 开始对实际分流电压/总线电压采样需要多长时间

采样时间有多长

ADC 采样保持完成后采样电压的变化是否会影响测量?  

感谢您的回答!

此致

Robin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    如果 ADC 在单次转换模式下运行、则在转换指令结束时开始采样。 在这种情况下、转换指令的末尾对应于 I2C 命令的停止条件。 如果在连续转换模式下运行、则下一次转换将在前一个转换结束后立即开始。

    ADC 不是标准采样保持电路、请参阅数据表引述:

    因此、ADC 在整个转换周期内对输入信号求平均值。 因此采样时间不适用、是的、如果输入信号在转换周期内发生变化、测量值将相应变化。

    此致、Guang