This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2320:输出电压摆幅与输出电流测试条件之间的关系

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920469/opa2320-output-voltage-swing-versus-output-current-test-conditions

器件型号:OPA2320

您好!

OPA2320的开环输出阻抗在1MHz 时为90欧姆。  在数据表中、还有一条曲线显示了输出电压摆幅与输出电流之间的关系。  曲线上的任何给定点表示 Zo 远低于指定的90欧姆。   例如、在40mA 输出电流下、输出电压为2V、而电源轨电压为2.75V。   40mA 时的0.75V 压降表示输出阻抗为18.75欧姆。   

为什么与90欧姆测量值存在这种差异?   在什么增益、频率等条件下、是否绘制了电压电流图?   

感谢您提供的任何见解。

最棒的

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    您必须区分“开环输出阻抗”和“闭环输出阻抗”(或简单的“输出阻抗”):-)

    闭环输出阻抗通常比开环输出阻抗小得多。 请观看以下出色的培训视频:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    Rout = Ro/环路增益。  在我的应用中、我们将放大器用作单位增益缓冲器。  我不确定是否可以假设我可以在 Rout 上仅产生0.75V 压降的情况下获得40mA 的输出电流。     我 对用于获得该"输出电压摆幅与输出电流间的关系"曲线的条件很好奇。  我不确定该曲线是否 适用于我的应用。

    我 kΩ 的是->在 TA = 25°C、VCM = VOUT = 1/2 Vs、RL = 10k Ω 时(除非另有说明)。  没有提到增益等

     考虑到 Ro (开环)为90欧姆、了解 Rout 的测试条件是否重要?

    谢谢、

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    我认为答案可能是我无法获得我在单位增益配置中所需的电流。

    假设我知道 Ro 为~ 90欧姆,并且在40mA 电流下看到0.75V 的压降(看起来是18.75欧姆的输出电压),我是否可以假设曲线是以~ 5V/V 的环路增益获得的?

    如果您可以确认、我认为我将全部设置。

    再次感谢、

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我意识到、这是我需要考虑的"环路增益"、因此我的关断系数为~100dB (即 Aol)。   我想我已经全部准备好了。

    很抱歉我的误解-您发送的演示非常好!

    谢谢、

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、输出电压摆幅与输出电流间的关系图仅在直流条件下给出、而不是提供任何其他频率、 因此、当输出晶体管被推入三极管区域(输出级的非线性运行)时、它主要是输出晶体管 Ron 电阻的函数。  因此、Vout 与 Iout 图与开环输出阻抗 Zo 与频率无关、后者用于输出级的线性运行。