This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824EVM:DRV8824 EVM 测试问题...

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920244/drv8824evm-drv8824-evm-test-question

器件型号:DRV8824EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8824

尊敬的 Sirs:

我的客户测试 EVM 以驱动 EEV、并发现以下一些问题。

nENBL 控制问题:  

   当 DRV8824进入禁用模式(nENBL 为高电平)时、输出引脚波形如下。 这是正常的吗? 是否会对控制提出任何问题?

2.现行条例问题:

  电流调节似乎从0.188A 开始、测得的最大电流为0.272A、而不是高达0.3A。 它是否正确?

  我的理解是、一旦电流达到0.3A (电流斩波阈值)、电流调节就会开始、对吗?

衰减模式问题:

   PWM 频率是否为16KHz、如下图第1项所示?

   项目2波形的原因是什么? 它是否正确?

详细问题描述位于附加文件中。

请帮助!

谢谢。  

e2e.ti.com/.../DRV8824_2D00_Q1_E65B2C6E4F554C98DE9E_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    在 nENBL 信号为高电平后、所有 FET 均关断。 但是、由于绕组电流保持相同的方向并通过 AOUT2或 BOUT2的高侧 FET 的体二极管、AOUT2和 BOUT2可能会被推至高电平。 AOUT2和 BOUT2被推至高电平、直到绕组电流为零。 我们可以监控绕组电流并更好地了解它。

    2.A.您是否设置了全步操作? MODE2=MODE1=MODE0=0。 如果是这种情况、则峰值电流将是71% IFS 设置。

    b.此外、0.3A 约为 IC 1.6A 满量程的18.75%。 因此、我认为输出电流的容差为+/-15%。

    c."我的理解是、一旦电流达到电流斩波阈值、电流调节将开始"是。 我认为是这样。 但是、您看到0.188A 是第一个斩波点。  我不完全理解。  但是、我会将内部基准 从负切换到正、这可能会导致电流调节点软。

    在 基准稳定之前、我们无法对 PWM 频率进行计数。 我们从波形中看到斩波电流电平上升。 这告诉我基准正在增加。 因此、在内部 基准稳定之前、我们无法对 PWM 频率进行计数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王莉:

    我是 Peter 的客户 Chien 先生,感谢您的回复。

    2.A.您是否设置了全步操作? MODE2=MODE1=MODE0=0。 如果是这种情况、则峰值电流将是71% IFS 设置。

    是的、我设置全步进模式。 如果正确的 IFS 为0.3*71%=0.213A,那么为什么电流在第一个斩波点之后继续上升,如下所示。

    b.此外、0.3A 约为 IC 1.6A 满量程的18.75%。 因此、我认为输出电流的容差为+/-15%

    输出电流的容差是否与 △Itrip 的容差相同?

    c."我的理解是、一旦电流达到电流斩波阈值、电流调节将开始"是。 我认为是这样。 但是、您看到0.188A 是第一个斩波点。  我不完全理解。  但是、我会将内部基准 从负切换到正、这可能会导致电流调节点软。

    “内部基准”是什么意思? 为什么它会从负变为正?

    这是正常的吗? 如果不正常,如何避免电流调节点过软?

    电子膨胀阀(EEV)规格:

    驱动电压:24V 
    驱动电流:0.3A±0.01A/相
    线圈电阻:9±1Ω
    驱动系统:双极恒流驱动
    励磁方法:两相励磁
    励磁速度:400pps
    所有脉冲:0~2500 μ s 脉冲

    关于 EEV 规格、它提到驱动电流为0.3A±0.01A/相、这是可以实现的吗? 我应该如何设计 IFS?

    TI 是否有其他可满足 EEV 规格的驱动器 IC? 如果是、请向我推荐、谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chien、

    2.a "为什么电流在第一个斩波点之后继续上升、如下所示。"

    一旦电流达到斩波电流 阈值、电流斩波将开始。 我认为、在一个步骤到另一个步骤的事务过程 中、内部电路电压电平不会最终确定、因为斩波阈值曲线与电容器充电曲线类似。

    b.“输出电流的容差是否与 △Itrip’s 的容差相同?”

    是的。  我认为是这样、因为它们使用相同的电流调节电路。
    C.协调中心。 cfjasksd

    C."内部参考"是什么意思? 为什么它会从负变为正? 这是正常的吗? 如果不正常,如何避免电流调节点过软?”

    对于每个微步进、斩波电流阈值都是不同的(请参阅数据表表表表表2。 相对电流和步进方向)。 将向斩波比较器发送新的基准电压。 负面的或正面的词语会使您感到困惑。 当新基准电压连接到斩波比较器时、新电压可能需要一段时间为比较器输入引脚电压充电。 我们可以 尝试 微步进设置以查看任何帮助吗?

    "关于 EEV 规格、它提到驱动电流为0.3A±0.01A/相、这是可以实现的吗? 我应该如何设计 IFS?"

    在0.3A 时、精度约为3%。 DRV8824的容差为5%、即使在1.6A 满电流设置下也是如此。 DRV8824无法满足此要求。 我们需要找到容差为3%的外部电流感应器件。 我找不到。 我们可能会失去该规格。