您好!
我的 ADC 的输入范围为+-4V、VCM 为0V、这是我无法更改的。
现在、我必须监控+-400V 电压轨。 是+- 400V、极性发生变化。
是否可以为 ISO 224提供+-2.5V 电压(因为提供了我的 ADC)并在 Vdd2/2处提供 Vcm (现在为~0V)?
感谢你们的帮助!!!
谨致问候、保持健康
Gerhard
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的 ADC 的输入范围为+-4V、VCM 为0V、这是我无法更改的。
现在、我必须监控+-400V 电压轨。 是+- 400V、极性发生变化。
是否可以为 ISO 224提供+-2.5V 电压(因为提供了我的 ADC)并在 Vdd2/2处提供 Vcm (现在为~0V)?
感谢你们的帮助!!!
谨致问候、保持健康
Gerhard
您好、Gerhard、
这可能是可行的、但我们无法保证以这种方式运行时的器件行为、因为它尚未经过全面测试。 我与设计团队的一名成员交谈、有一些问题、尤其是共模输出电压。 如果您查看器件数据表、您将看到共模输出电压通常为 VDD/2、但最小值为0.48×VDD2、最大值为0.52×VDD2。 如果以单端方式感应、共模输出电压的任何变化都会导致直接偏移误差。
总之、最好由单极电源供电运行器件、最好使用运算放大器进行电平转换和差分到单端转换。
在使用该器件进行设计时、产品页面的技术文档部分下提供了多种配套资料、包括差分到单端转换。 如果您有其他问题、请告诉我。
您好!
我的 ADC 具有差动输入,因此我需要差动输出....
如果存在一些偏移、则可以通过软件纠正、没问题。
在系统启动时、输出电压为0V、因此只需对电压监控器输出进行采样、我们就有一个校正因数。
如果系统正在工作、我们将在+-10V 和-+400V 之间监控电压。 ADC 具有24位分辨率和+-4V 差分输入、VCM 位于模拟子系统的0V 接地。
也许周围有更好的解决方案。
通道需要一个隔离栅。
此致
Gerhard
您好、Gerhard、
抱歉、您在 OP 中很清楚这一点、我的想法被迷住了。
失调电压校准可以解决失调电压问题、但正如我说过的、我们尚未对双极电源进行全面测试、因此我们无法像在具有单极电源的数据表中那样保证功能。
如本博客 https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2016/07/13/how-to-use-a-fully-differential-amplifier-as-a-level-shifter 中所述、添加全差分放大器(FDA)作为电平转换器是可行的
如果对此感兴趣、请告诉我、我可以将此线程移动到他们的域、以便他们可以帮助您进行器件选择。