This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7360:1至2 VGA 输出

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920886/ths7360-1-to-2-vga-output

器件型号:THS7360

DIR 先生、

  我们是否可以使用 THS7360通过一组输入信号进行双 VGA 输出?

  方框图如下所示。

   如果答案是肯定的、我们是否有任何参考电路供客户参考?

   

   

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    以这种方式使用器件不应存在问题、但我相信我们没有任何有关此方面的参考电路。 此处需要注意的主要问题是两种通道的不同滤波器属性以及器件的整体输入阻抗的降低。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babiker、您好!

      感谢您的反馈。

      我们将尝试评估您提到的两点。

    谢谢

    此致、

    Edward