This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM231:需要 LM231的澄清

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM231, LM331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920366/lm231-lm231-clarification-sought

器件型号:LM231
主题中讨论的其他器件: LM331

你好

我们计划将该 LM231用作 V 至 F 和 F 至 V、直至100kHz。

同时查看"您的数据表。 我遇到了这个推荐的 Ckt.

虽然电路的其余部分是清零的、但不清楚的是 NPN Tx 和两个电阻

连接到电流基准引脚。 (用红色圆圈标出)

能否有人解释此部件的功能。

提前感谢  

Varunesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varunesh、

    温度补偿。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vanrunesh、

    Kai 正确、2N2222基极-发射极二极管和相关电阻器已就位、以提高 V 至 F 在整个温度范围内的精度。 我们没有 有关该特定 LM331温度补偿方案的具体信息。  但是、Bob Pease 在其 LM331应用手册 C 中提供了另一个类似的温度补偿电路、 其中 详细介绍了温度系数补偿部分中的主题:   

    https://www.ti.com/lit/an/snoa734b/snoa734b.pdf

    Bob 是 LM331的发明者。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kai 和 Thomas。

    非常感谢您为挖掘此类旧档案所做的不懈努力。

    是的、Bob Pease 简直太棒了、他是他的忠实粉丝、也是他的忠实粉丝。

    此致

    瓦伦