This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193:不存在电源电压(V+)、但提供了 Vin+输入?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920380/ina193-supply-voltage-v-is-not-present-but-vin-input-is-given

器件型号:INA193

大家好、

你好。

在我们的客户应用中、他们使用 INA193来测量从电池流出的电流。 然而、Vin+始终存在、而电源(V+)并不总是出现在它们的应用中。

这是可以的吗? 这会损坏 IC 吗?  此外,您能否告诉我,当 Vin+存在且没有 V+时,电流消耗是多少?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    这不应该是一个问题。 请参阅这个 旧论坛帖子 、其中讨论了 INA193的相同应用。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carolus 的澄清!

    当 V+不存在且 VIN+存在时、电流消耗如何?

    如前所述、IC 可以处理这种情况、而不会造成任何损坏、但关于电流消耗、您能提供更多信息吗?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    关于流入器件的电流、将有电阻路径通过输入、因此电流仍然存在。 也就是说、如果不为器件提供电源、我无法肯定地说这些值将下降到哪里。  

    本应用报告  中、我们对其他一些器件进行了一些测试、重点介绍了通过 FET 从器件断电时流经器件的电流。 遗憾的是、INA193未针对本报告进行测试、但这可能提供一些有关器件在此情况下如何响应的见解。