This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:低 Vsense 条件。

Guru**** 2771215 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/919418/ina293-low-vsense-condition

器件型号:INA293

你(们)好。

我想知道低 Vsense 条件。

以下图表显示在 INA19x 的数据表中。



您能和我们分享一下 INA293的这张图吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    所幸的是、由于改进了输入架构、INA293没有这种行为。 即使在 Vsense < 20mV 的情况下、它也会显示线性行为。 数据表的第7.3.1.3节提到了以下内容:

    7.3.1.3低 VSENSE 运行

    INA293在整个有效 VSENSE 范围内具有高性能。 INA293的零漂移输入架构具有低失调电压和低失调漂移、可在–40°C 至+125°C 的宽工作温度范围内精确测量低 VSENSE 电平 当使用低欧姆分流器进行低电流测量时、低 VSENSE 运行尤其有用、因为分流器上的功率损耗显著降低。"

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的支持。

    我了解低 Vsense 的工作原理。

    但是 、在我的客户中、Isense 的输出在1A 和4.5A 之间是相同的(4V)。
    * 正常值在4.5A 或更高电流下输出。

    以下是设置。

    ・增益:100V/V
    ・原理图:来自数据表。
      
    ・Ω Rsense=9mΩ Ω
    ・Isense=1A~5.5A
    ・Rin=10Ω
    ・Cin=1000pF

    你有什么问题?
    我已向我的客户请求波形。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    根据您的说明、分流电压(IN+- IN-)范围为9mV 至49.5mV。  

    正在使用哪个增益版本? 即使最小增益为20V/V、输出范围也应介于180mV 至990mV 之间。

    您能否直接探测 IN+和 IN-引脚上的电压以查看实际应用于器件的电压? 您还能提供用于调试的真实原理图吗?

    此致、

    Ian Williams