This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:建议数据通信代码

Guru**** 2998010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/919844/ina138-advise-datacode

器件型号:INA138

大家好、

您能不能帮助解码 INA138nA/3K 的二进制代码标记。 请查看照片
是2010年还是2020年?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在2020年3月之后购买了这些器件,尽管理论上这些器件可能来自 2010年或2020年,但几乎可以肯定的是,由于 TI 的库存管理限制了内部制造货架期,这些器件从2020年开始。

    如果您在一段时间之前和今年3月之前购买了该产品、那么它们肯定是2010年的产品。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    您能为我翻译这句话吗?

    "...这为内部制造货架期设定了一个上限。"

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我的翻译不是必需的、TI 网站上的官方定义做得更好:

    有关产品货架期、指南和方法的更详尽说明、请访问 此处的页面。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Guang,现在我明白了:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    欢迎您的到来,很高兴您这样做。

    此致、Guang