This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:电流传感器的灵敏度

Guru**** 2525500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920082/ina190-sensitivity-of-the-current-sensor

器件型号:INA190

大家好、我们使用 INA190A1来感测我的电路中的负载电流。

我怀疑 INA190 传感器能够感应到的微小变化。

示例:

它可以测量的最小电流为1uA、如果电流为1uA、则输出31mV。 它可以从1uA 测量到的电流变化是多少?

是1.1uA 还是更低?

提前感谢。

此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    INA190输出在连续输入下是连续的。 步长的概念不适用。 换言之、它将响应其输入中的任何无限增量。

    当然、测量输出电压的微小变化具有挑战性、但这是另一个问题。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang Zhou:

    感谢您的回复、  

    关于测量输出电压的微小变化、是否有任何应用手册可供参考?

    谢谢、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    应用手册 总结了测试和测量专业人员使用的一些常用技术。

    尽管该设计面向低电平信号、但其理念适用于任何精密测量。 您可以查看这些技术、这些技术应该对您未来的工作有所帮助。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的回复、应用手册内容丰富。 再次感谢

    此致、

    Rajesh