This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL062:电压跟随器的输出错误

Guru**** 1189060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35, TL062, TLV9102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/919989/tl062-wrong-output-for-voltage-follower

器件型号:TL062
主题中讨论的其他器件:LM35TLV9102
我将 TL062CP 的后半部分电路作为电压跟随器、如下所示:IN2- (引脚6)连接到输出引脚7引脚4接地引脚8 +12v 引脚5 (IN2+)连接到 LM35的输出(引脚2)。 LM35的输出为0.274伏;TL02CP 的引脚7的输出为0.675伏,而不是0.274。 当 DVM 未 连接到 TL062CP 的引脚7 (它的输出2)时,这是正确的。 我没有清洁过电路板。 这个相同的电压出现在我之前制作的电路板上、并且没有任何其他元件连接到这个电路来导致这个误差。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    超出 TL062的共模输入电压范围。 LM35在0V 开启时生成输出电压、但 TL062需要至少比负电源电压高4V 的输入电压。 为您的电路选择 RRIO 运算放大器。 (RRIO =轨到轨输入输出)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin、

    除了输入共模范围之外、还存在输出范围限制。 TL062不是轨到轨输入或输出。 TL062也是一款老旧的设计和工艺器件、我建议使用现代 TLV9102作为替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们--这对我有很大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来:-)

    Kai