This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:用于替代 THS3001的新器件

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3001, THS4521, THS4551, THS3217, THS3215, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920785/ths3001-new-devices-to-replace-ths3001

器件型号:THS3001
主题中讨论的其他器件: THS4521THS4551THS3217THS3215THS3491

大家好、

我们的客户希望检查我们是否有新器件来替代 THS3001、因为我们看到 THS3001在1998年首次发布。

客户需求:用于 DAC 输出缓冲器、带宽大于80MHz。 当放大器输入< 1MHz 时、SNR > 75dB、THD > 90dB。

THS4521呢?

非常感谢!

此致、

罗克苏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这是我们已经在努力的一段时间-您的 THS4521是一款 FDA 差分 I/O、其中 THS4551在高清和噪声方面是一项重大升级。 但是、这两个电压都仅为5V、您需要限制您搜索能够提供输出摆幅的器件、从而满足您的需求。  

    如果您需要进行单端输出、我们最近完成了 THS3215和 THS3217。 支持15V 总电源

    如果您需要+/-15V 单路运算放大器、THS3491在性能上是一个巨大的进步。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、如果没有输出摆幅目标和负载、这些 HD 目标就无法完成。  

    您需要的 Vpp 越多、您需要的压摆率就越高。 HD 目标越低、达到最大信号要求所需的压摆率裕度就越大。