This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:实际测试中的 THD 大于数据表

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920780/ths3001-thd-in-real-test-is-large-than-datasheet

器件型号:THS3001

大家好、

我们的客户遇到以下问题:

DAC 的信号输出通过 THS3001后、1MHz 信号的总谐波失真为-68dB。 根据数据表、THD 小于-96dB。

 那么、运算放大器是否存在任何问题? 谢谢你。
运算放大器电路如下:运算放大器的前级为 DAC 电流输出;后级为滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午苏先生  

    如果没有满负载模型和输出摆幅、则无法回答此问题。  

    我想说、您应该将 IN+节点的输入1k 欧姆降至20欧 姆。 他们可能认为他们正在获得偏置电流消除、在像 THS3001这样的 CFA 上是不可能的。  

    此外、由于下放大器反相节点上的继电器电容、您可能会遇到稳定性问题。 需要一个模型。  

    我认为这是您所参考的图-请注意、这些图仅为2Vpp 输出