This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV604:申请输入失调电压散点图

Guru**** 2993760 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920196/lmv604-request-a-scatter-diagram-of-input-offset-voltage

器件型号:LMV604

你好

我收到了 TI 客户中心对输入失调电压散点图的回复、如下所示。

CS0219668

很高兴在这里与您讨论这个问题。
典型值表示 高斯分布中的+-1 Σ(68.27%)。 max 和 min 通常为+-3 sigma 或4 sigma。 也就是说、如果您手头有100个、至少68个、 处于0.7mV 以内、而对于其他、处于5mV 以内。
遗憾的是、对于该数据、仅提供高斯数据。 希望这能为您提供帮助。

我请求获得31.73%的详细散射图、+-1 Σ(68.27%)除外。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午路易斯  

    我想您真正需要的是我们所说的输入失调电压直方图、一些小组已经迁移到在新产品中提供这类图、其中还提供了漂移信息。 LMV604似乎没有这些图、但至少生产测试数据会为您提供大约25C 的偏移分布-它位于某个位置、通常很难控制。 我怀疑没有任何漂移信息。  

    我认为这正是您在最近的产品介绍中所寻求的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    室 温下的失调电压典型值应为+-1 sigma (占总人口的68.3%)。 该应用设计应与5mV 失调电压器件配合使用、可接受。  数据表中的失调电压限值包括 LMV604的整个温度范围。 我没有该器件的直方图、我不确定散点图中的第二个轴是什么。