This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL062:我需要高阻抗输入

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9102, TLV2372, TLV272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920044/tl062-i-need-high-impedance-inputs

器件型号:TL062
主题中讨论的其他器件:TLV9102TLV2372TLV272

我需要 FET 输入以实现高输入阻抗。 TLV9102是否符合此标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 PDIP、我是否可以通过此器件获得该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    TLV9102是一款输入阻抗在 TOhm 范围内的 CMOS 运算放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin、

    对于 PDIP、低 IB 和12V 电源、请尝试输入范围低至接地的 TLV272。 对于轨到轨输入、请尝试使用 TLV2372。 这两个建议都是轨到轨输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin、  

    高输入阻抗是一个相对项。 低 IB 是相关参数。