This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:LMV331输入引脚额定电压

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/918984/lmv331-lmv331-input-pin-voltage-rating

器件型号:LMV331

大家好、

采用5V 电源的 LMV331的共模输入电压范围为-0.1~4.2V。 在9.2.2.1节中、据说输入电压范围应保持低于 Vcc-0.7V 、  当 IN- 和 IN+ 都高于共模时、输出为低电平、输出电阻为灌电流。 在最大额定值表中、它显示输入电压范围应该在0到 Vcc+之间。 这是否意味着 IN+和 IN-可以大于共模电压范围而不会损坏器件、但如果输入电压超过0~Vcc+、则可能会损坏器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    在 Vcc-0.7和 Vcc 之间时不会损坏、但无法确保正常运行。

    当输入电压超过电源电压时、如果电流不限制在10mA 以下、则可能会发生损坏。

    因此、当然、我们建议保持在指定的输入电压范围(-0.1V 至4.2V)内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。 流经 IN+或 IN-引脚的电流是10mA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    两个输入似乎都在内部通过 ESD 单元钳位到电源轨。 流经这些 ESD 钳位的电流必须限制为10mA。 因此它应该对两个输入都有效。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、10mA 限值以输入为基准。

    卡盘