This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 转换时间

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226EVM, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/919536/conversion-time

器件型号:INA226EVM
主题中讨论的其他器件: INA226

我需要在大约500uS - 1ms 的范围内进行录制。  使用 INA226EVM 是否可以实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shmuel。

    感谢您考虑使用德州仪器。  EVM GUI 和 SM-USB-DIG 平台遗憾地未展示 INA226的全部潜力。  这些转换时间是可能的、您可以在 EVM GUI 上选择它们、但使用我们的当前 EVM 时、您可能无法以这些速度回读。  如果希望能够以对应于这些覆盖时间的速率回读、则需要使用您自己的微控制器。 如果您还没有、我们的 MSP430团队可能会帮您解决问题。  通常、它们具有用于各种微控制器功能的示例代码、包括 I2C 读取和写入。