This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172AMGWFQMLV/LM6172AMGWRLQV (100krad 或300krad)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM6172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/919332/lm6172amgwfqmlv-lm6172amgwrlqv-100-krad-or-300-krad

主题中讨论的其他器件:LM6172

 LM6172AMGWFQMLV 或 LM6172AMGWRLQV 的额定航天操作电压、特别是辐射容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dragan、

    您可以在此处找到此信息:

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa186

    从链接的文档:

    National Semiconductor 推出了额定功率为100krad (Si)的 LM6172 (LM6172AMGWRLQV、5962R9560403VXA)无 ELDRS 版本。 National 还提供 LM6172 (LM6172AMGWFLQV、5962F9560402VXA)版本、在高剂量率下的额定辐射为300krad (Si)。 无低剂量率辐射损伤增强(ELDRS)版本仅通过100krad (Si)的认证、因为在低剂量率下、产品达到300krad (Si)的认证所需的时间超过1年。 在测试停止前、无 ELDRS 器件的实际测试结果为200krad (Si)。 该器件通过高达200krad (Si)的测试、但 MIL-PRF-38535中的标准辐射水平为100和300krad (Si)、在200krad (Si)下没有临时水平。 此处显示了通过200krad (Si)进行的测试。"

     LM6172AMGWFQMLV 在高剂量率下低于额定300krad (Si)的器件。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:

    这是非常有用的信息。

    非常感谢