This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082-Q1:TL082-Q1:AEC-Q100认证

Guru**** 2385370 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082-Q1, OPA2171-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/919293/tl082-q1-tl082-q1-aec-q100-certification

器件型号:TL082-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA2171-Q1

此器件是否通过 AEC-Q100认证? 我在数据表中找不到这一点。

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiquille、

    根据这一在线内容、所有符合 Q1标准的 TI 器件都应满足 AEC Q100标准。

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

    TL082-Q1符合汽车标准、于2007年生效。  该认证可能不符合 AEC-Q100修订版 H

    我们有一个类似的器件 OPA2171-Q1、AEC-Q100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    我不知道这一点。  感谢您的澄清/更正。  这是否意味着该器件已通过 AEC-Q100标准的早期修订版认证、或者该标准当时是否有所不同?

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我们都是正确的。 AEC-Q100始于1994年(根据网络搜索)。 Q1器件在某个时间点(根据您的链接)符合 AEC-Q100标准。 TL082-Q1的发布日期为1994年、因此它符合2007年生效的修订版本。 要添加文本、AEC-Q100今天需要满足活动版本。