This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149-EP:<10s 瞬态电压

Guru**** 2511815 points
Other Parts Discussed in Thread: INA149-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/919244/ina149-ep-10s-transient-voltages

器件型号:INA149-EP

INA149-EP 在10秒内的绝对最大共模额定值为500V。 它是否可以在短时间内接受更高的电压? 假设电压为750V、持续10ms? 假设10s 额定值是一个耗散限值、则可以使用更短的脉冲。 这个论坛上有一个类似的问题,但从未得到答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    如您所知、该规格来自数据表的绝对最大额定值表、我们提到长时间处于这些额定值可能会降低器件可靠性。 即使超过这些额定值、我们也无法对器件的性能进行评论、因为它们可能会造成永久性损坏。 绝对最大额定值 仅为应力额定值、对于这些额定值或超出指定值的任何其他条件下的器件功能运行、在此并未说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应力额定值就是我所感兴趣的。 您能评论一下我之前描述的瞬态对器件的应力/损坏吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,弗朗西斯科,我们不能就此发表评论,因为这不是我们执行的测试。 数据表将500V 持续10秒描述为绝对最大额定值。 750V 时、我们没有器件性能。