This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:INAMP 输出保持高至轨电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943550/ina326-inamp-output-sticks-high-to-rail-voltage

器件型号:INA326

我有以下不 R20的电路、10K 电阻接地。  有时、电源上的输出会粘在5V 电源轨上。  我以前从未遇到过这个问题、但以更高的增益使用这个电路。  增益设置为11.1X。

输入来自霍尔传感器、但代入10K 电阻电位计会产生相同的问题。  有人能帮助我了解这种情况的发生原因、以及我可以做些什么来解决它吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    Q:我的以下电路 不带 R20、10K 电阻接地。  有时、电源上的输出会粘在5V 电源轨上。


    Vin 处有直流偏置、大约为2.5V。 Vin+处的直流 BAIS 也应接近2.5V +信号。 当 Vout = 5V 时、Vin+处的直流偏置是多少?  

    Vout 接近5V 的唯一情况是、假设您具有正确的输入共模电压和 deltaVin = Vin+- Vin-= 0.450V。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/5367.INA326-E2E-09242020.TSC

    如果输出功率固定在5Vdc 的输出电压、会发生什么情况? 您是否需要对其进行下电上电以对其进行复位? 当 Vout 卡在5V 时、是否会发生任何瞬态输入事件?

    Q:输入来自霍尔传感器、但代入10K 电阻电位计会产生相同的问题。  有人能帮助我了解这种情况的发生原因、以及我可以做些什么来解决它吗?

    如图所示、当您用10kohm 替代 R20时、Vin+处的直流偏置是什么? 如果没有直流偏置、电路将不工作。 Vout =增益(Vin+- Vin-)且增益= 11.111 V/V

    请阐明 VIN+引脚上的直流输入偏置。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vcc 来自 USB、约为5.197 VDC。  

    引脚上的输入大约为2.821 VDC。  

    引脚偏移设置为2.601。  

    这会在输出引脚上产生2.448 VDC。

    当芯片保持高电平时、首先加电时(即插入 USB 电缆时)会发生这种情况。  当芯片保持高电平时、输出引脚为5.19 VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    Q:这在输出引脚上产生2.448 VDC。


    当 Vin+= 2.821V 和 Vin-= 2.601V 时、这似乎可以正常工作。

    问:当芯片保持高电平时、首先加电时(即、插入 USB 电缆时)会发生这种情况。  当芯片保持高电平时、输出引脚为5.19 VDC。


    插入 USB 电缆后、很难判断电源引脚和信号引脚是如何按顺序连接的。 插入 USB 插头时、可能会出现抖动和去抖电源开/关问题。 假设电源引脚连接一分钟、然后再连接毫秒、Vcc 引脚断开连接、然后 Vcc 引脚再次重新连接。 因此、我无法解释 USB 插件过程中实际发生的情况。  

    如果您在 USB 电源线的+5V 引脚上放置一个切换开关、您的问题可能会得到解决。 在开关处于 OFF 位置时、插入 USB 电缆、然后打开切换开关并为 INA326电路供电。 如果您仍然遇到问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 电源不是问题。  我们在多种设计中使用了 INA326来放大应变仪电桥。  我们销售了100多种此类设计、而不是像我们现在看到的那样出现一种故障。

    所示电路与应变仪放大器之间的唯一区别是增益。  该电路的增益设置为11.1。  应变仪放大器的增益范围为1、111至2、260、全部由 USB 电源供电。

    该电路与所示电路基本相同、但增益电阻器不同- RG1为3.6K 或2K、R14为2M 或2.26M。  C23更改为47pF。

    这让我相信 INA326在低增益下表现不是很好、但我看不出原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    Q:我的以下电路 不带 R20、10K 电阻接地。  有时、电源上的输出会粘在5V 电源轨上。

    如果先插入 USB 电源、然后再关闭10次、间隔30-60秒、那么 Vout 卡在5V 电源轨上的次数是多少。 Vout=5V 是否与 USB 电源线在电源插座中的接合速度或速度有关。   INA326输出端的负载是多少? 我假设这是未损坏的器件。  

    我看到您的电路与下图1类似。 请向我提供上述信息、我将对其进行研究。  

      

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可重复性的程度因电路板而异。  到目前为止,我们已经制作了24个。  我们有一些委员会没有明显的问题,有些委员会仍然存在这一问题。  我现在在工作台上有三个板、它们似乎比失败更常工作。

    起初、没有已知的故障原因。  我已经尝试更换芯片、在某些情况下、似乎有所帮助、但并非始终如一、我怀疑芯片损坏或损坏。

    芯片上的负载为3K。  有一个1K 直列式电阻器和一个2K 接地电阻器、可减小模数输入的输出范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    可重复性的程度因电路板而异。  到目前为止,我们已经制作了24个。  还有一些问题是长期存在的。

    我对那些具有持续问题的器件感兴趣、在这些问题中、当您使用 USB 电源插头时、Vout 卡在+5V。 我想知道这些部件使用 USB 电源时的"故障"率。 您看到多少个具有此特定行为的单元?

    您使用的是哪些 USB 电源模块? 您是否有可在插件期间捕获 USB 电压和电流曲线的示波器? 我对具有一致问题的电路板和 USB 插座感兴趣。 下面是您必须执行的操作。  

    1.将数据收集周期设置为5秒左右(数据收集时间必须大于 Vout 卡在5V 事件中)。   

    2.通过 INA326的 Vcc 电源引脚设置触发信号(例如通道1,触发电压约为1V)。 如果您有低电流探头、请将其放置在通道2中。 我对 USB 电源插头连接到 USB 插座时的电压和电流瞬变感兴趣。 当输出 Vout 卡在5Vdc 时、请在上电事件期间向我发送捕获的示波器快照。 如果您有4通道示波器、我还想查看 Vin+和 Vin-输入信号。  

    3.我假设所有 USB 5V 插座都可以正常工作,并且没有明显的高频噪声,符合规格内的直流调节。 如果您不确定、请捕获5Vdc 信号、并检查电压纹波、高频噪声。 我假设每个 USB 端口可以处理高达0.5A 的电流。 您知道吗?+5V USB 适配器上的%load_regulation。  

    我希望您知道、这可能需要几天时间才能解决。 同时、我正在尝试了解您的配置和设置中可能导致问题的内容。

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我将为您提供示波器图。  遗憾的是、我在工作台上只拥有两个模拟通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我将把这个查询重新分配给专门从事 INA326产品的应用工程师。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    很遗憾听到您最近对 INA326的挑战、感谢您成为一位长期用户。  我确实有一个理论来说明可能会产生什么影响、如果您能做一个实验来确认、那将会很棒。   

    在数据表的第9页、您将找到一些关于可以安全地通过增益设置电阻器推送多少电流的指南。  这是因为这些电流必须来自器件内部的电荷泵、用于提升器件内部的电源以获得非常有用的轨到轨性能。  图1尝试引导用户输入典型增益的有用 R1/R2值。  例如、如果增益为10、则建议为40k 和200k。  在增益为10的情况下、最大输入差分电压预计为0.5V (5V/10)、因此0.5V/40k=12.5uA…… 数据表第9页中描述的最大电流值相同。

    但是、在启动期间、由于输出处于故障状态(并且对与电源发生电压斜升的输入施加了 Vdd/2偏置)、我相信差分输入电压可能会远大于0.5V。  这意味着、至少瞬间需要通过增益设置电阻器获得更大的电流。  我认为、这种大电流需求可能会使内部电荷泵崩溃、并且在下电上电之前可能无法恢复、因为它会在提供始终稍有不同的请求电流时重新启动。   

    我希望您将 R1和 R2的值增加至少5X、以查看这是否解决了问题。  我怀疑输入端暂时有高达2.5V 的电压、除以12.5uA 可得到200k 的最小电阻值(并调节其他增益设置电阻器5X、并相应地调节电容)。  我期待您的结果。

    谢谢、
    Scott