This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:使用 PGA309DK 校准电子表格、版本1.2.4、带 PGA309EVM - USB

Guru**** 1952840 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA309EVM-USB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943207/pga309-using-pga309dk-calibration-spreadsheet-version-1-2-4-w-pga309evm---usb

器件型号:PGA309

你(们)好。

我和我的团队在大批量产品中使用 PGA309、我们在升级到 Windows 10时遇到了校准电子表格的问题。  

我们目前使用 PGA309EVM-USB 来校准器件、但我们使用的电子表格显示为 PGA309DK 校准电子表格、版本1.2.4、(C) 2004 Texas Instruments。

PGA309 EVM-USB 是否有更新的校准电子表格?  

谢谢、

Torin

PGA309DK 校准电子表格
版本1.2.4
Copyright2004德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torin、

     PGA309DK 校准电子表格(2004年1.2.4版)是旧版 PGA309DK 套件软件的一部分。 此旧版评估和演示套件及其软件已停产(已有多年未刷新)。

    PGA309EVM-USB 评估模块是当前受支持的工程演示套件。

    旧版 PGA309DK 电子表格(和 PGA309DK 软件)与 PGA309EVM-USB 不兼容。  PGA309EVM-USB 校准算法不需要 PGA309DK 校准电子表格。   PGA309EVM-USB 包含更多内置功能、从而改善终端用户体验。  此外、PGA309EVM-USB 的迭代校准算法可提高后校准精度。  

    PGA309EVM-USB 软件可通过以下链接下载、还可找到硬件原理图和用户指南信息的链接...

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torin、

    PGA309EVM-USB 软件可与 Windows 10配合使用、但有些用户在 PGA309EVM-USB 软件目录上的权限遇到问题。 下面是在 Windows 10上安装 PGA309EVM-USB 软件的一些详细说明。

    1) 1)在将 USB DAQ 控制器连接到 PC 之前、 请验证 PGA309EVM 和 USB DAQ 板上的所有跳线是否处于正确位置。  具体而言、请在 USB DAQ 板上验证/确认 JUMP3是否处于 EE_ON 位置、如下所示。 请参阅下图、跳线以红色突出显示。  

    2) 2)安装软件时、必须以管理员权限运行安装程序可执行文件。 如果您以前安装了该软件,则可以尝试卸载该软件并以管理员身份重新安装。  要卸载软件、请导航至 控制面板-> 卸载或更改程序 、然后右键单击 PGA309EVM-USB 、然后单击卸载。  

    要使用管理员权限安装软件、  请从 http://www.ti.com/lit/zip/sboc320下载 PGA309EVM-USB 软件 并将文件保存到您的 PC 上。  解压缩 sboc320文件夹、然后导航至  setup.exe 文件。  右键单击 setup.exe 并选择 以管理员身份运行。  按照提示完成安装


      

    3) 3)执行软件安装(在 Windows 10上)后、某些用户可能需要手动修改目录权限。 PGA309EVM-USB 数据文件的默认目录位于根目录下的 C:\Program Files (x86)\proj_PGA309EVM-USB 下。 以下目录可能需要向用户添加完全控制(如果用户没有写入权限):

    :\Program Files (x86)\Proj_PGA309EVM-USB\Model_Files

    :\Program Files (x86)\Proj_PGA309EVM-USB\Pre_CAL_Files

    :\Program Files (x86)\Proj_PGA309EVM-USB\data

    :\Program Files (x86)\Proj_PGA309EVM-USB\Sensor_Emulator_Files

    :\Program Files (x86)\Proj_PGA309EVM-USB\EEPROM_CAL_Results

     使用 Windows 资源管理器导航到这些文件夹、选择/右键单击文件夹、在菜单上选择"属性"、然后 在顶部菜单上选择"安全性"。  要更改权限、请选择适用的用户、单击"编辑"并选中"允许完全控制"。  按以下菜单中所示的"Apply"(应用)和"OK"(确定)。

    如果您对 PGA309EVM-USB GUI 或硬件有其他疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torin、

    除了 PGA309EVM-USB 用户指南(修订版 B)之外、以下电源点演示文稿还详细介绍了如何针对 PGA309EVM-USB 的三种可能输出模式配置执行校准 的示例:4线电压输出模式、3线电压输出模式和电流输出模式。

    e2e.ti.com/.../Calibration-_3D00_-USB_5F00_DAQ-_2B00_-PGA309EVM_5F00_updated-_2800_1_2900_.pptx

    谢谢、此致、

    Luis

x 出现错误。请重试或与管理员联系。