This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401-SP:工作温度范围

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/951922/lmh5401-sp-operating-temperature-range

器件型号:LMH5401-SP

各位专家:

对于军用级合格器件、–55°C 至125°C 的温度范围应是结温还是环境温度?  LMH5401-SP 数据表显示其工作结温范围为 –55°C 至125°C、 但客户表示军用级器件的环境温度范围应为  –55°C 至125°C 请帮助您检查哪一个正确? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、  

    对于任何 mil 器件、都可以很好地确保其结温为-55C 至125C。 对于航天领域、您具有外壳温度控制(无环境温度)、因此外壳温度的温升会由于外壳结热阻抗和内部功率耗散而导致-我怀疑任何人都会让外壳温度在太空中达到125C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    我同意 Michael 关于这个问题的看法、至少在 IC 领域、军用规格通常指的是结温而不是环境温度。 有趣的是 、在太空中、环境温度在技术上取决于器件所在的位置、例如器件与 地球的轨道高度。

    我可以确认、对于该器件、-55C 至125C 的范围是指结温。 瞬时绝对最大结温为150C、但如果连续运行中的结温超过125C、器件的长期可靠性可能会受到影响。 我们建议将结温保持在-55C 至125C 的范围内以实现长期运行。

    谢谢、

    Jon