This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07C:导联形状

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: OP07C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/951662/op07c-lead-shape

器件型号:OP07C

我从 Digi-Key 购买了具有上述器件型号的器件、并想了解此特定器件型号和封装类型(DIP)上的引线的设计/形状。 我在尺寸图中看到、它们被描绘成我拥有的器件。 但是、工程图通常不会描述铅形状的每个选项。 我想知道该特定器件型号是否是使用任何其他 DIP 引线形状制作的。 我附上了两个导联选项的参考照片。 我已经联系了 Digi-Key、被告知直接联系 TI。我已经和您的技术支持团队交谈过、并被告知询问哪些人会更了解这方面的信息。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gina、

     TI 生产的采用8引脚 P 封装(R-PDIP-T8)的 OP07C 已近 四十年。 当然、在那时、产品是在 TI 的各种组装地点生产的。 通常、用于封装类型 的引线框由生产产品的特定装配操作提供、它可能与另一装配位置使用的引线框有所不同。 但是、在任何情况    下、它们都必须符合针对产品封装类型指定的封装尺寸标准。  对于 R-PDIP-T8、尺寸 在机械数据规格中提供:

    www.ti.com/.../mpdi001b.pdf

    该图提供了关键尺寸、并且允许在 指定范围内进行更改。

    多年来、封装铅涂层 发生了变化。 直到大约15年前、铅 涂层 通常是 PbSn、但被  当今大多数 TI 产品使用的更环保的 NiPdAu (无铅)涂层所取代。 这些涂层 的外观不同 、 需要不同的焊料合金才能实现正确的 PC 板焊接。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    非常感谢您的详细回答。 我还有一个关于此器件型号的装配体位置的问题。 从2005年至今,这些地点是否只在突出的地点集合,还是没有列出其他地点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本文档列出了5个代表马来西亚的汇编代码。 这是否特定于最初由 National Semi 生产的器件? 我的器件专用的 PCN (OP07CP)指出马来西亚的站点代码为"K"、因此我只想确保正确读取器件上的顶部标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gina、

    我们提供的 e2e 支持主要针对精密放大器产品的电路主题、我无法访问 TI 的详细产品组装信息。 但是、我将尽力帮助   您解决您的包裹问题。

    我发现 、不仅 TI、而且 National Semiconductor 生产了 OP07CD。 我没有关于 美国国家半导体时代生产的 OP07CD 产品的信息。 如果您的设备上确实有 NS 徽标、则以上列出  代表马来西亚装配设施的5个字母的应用报告将适用于您的设备、这就是原因。

    对于 TI 生产的 OP07CD 产品、似乎它们是在墨西哥组装的、因此它们上应显示 TI 代码字母"M"。 我想您找不到 任何最近生产的具有不同汇编位置代码的 TI OP07CD 器件。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    您在下面的陈述:

    "我发现 、不仅 TI、而且美国国家半导体生产了 OP07CD。 我没有关于 美国国家半导体时代生产的 OP07CD 产品的信息。 如果您的设备上确实有 NS 徽标、则以上列出  代表马来西亚装配设施的5个字母的应用报告将适用于您的设备是有道理的。"

    这是否意味着 NS 应用报告适用?

    另外,请参考部件号:OP07CD --我只询问 OP07CP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gina、

    只是我的器件上的一个错误类型;我指的是 OP07CP。  它由 TI 生产、由 National Semiconductor 生产。

    SNOA039C 应用报告指出了这些代码适用于美国国家半导体组装厂承包商、这些承包商在成为 TI 的一员之前是独立于 TI 建立的。 因此、它们分配的标记代码与  TI 使用的标记代码不同。 如果您的器件是由 National 生产的、则应用报告应提供您所需的器件。

    这似乎是我可以提供的信息的范围。

    Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gina、

    是的。 National 在90年代初简要生产了 OP-07。

    有3个 OP-07 PN:

    OP07EP - 最大75uV

    OP07CP -最大150uV

    OP07DP -最大150uV

    “N”是塑料 DIP-8的国民称号,但“P”用于订购交叉兼容性(National 没有“P”封装)。

    它们采用8引脚塑料 DIP、National Drawing # N08E。 它相当于当前 的 TI "P"程序包(下载)。 由于这是两家不同公司使用两种不同的引线框架和模具的两种封装、因此存在物理差异-但它们都可以安装在同一个插座中。

    他们本来是在马来西亚马六甲组装的,所以代码是正确的。