This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:音频前置放大器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072, TL074H, TPA3116D2, TLV9054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/951442/tl072-audio-preamplifier

器件型号:TL072
主题中讨论的其他器件: TL074H、 TPA3116D2、 TLV9054

您好!

附加电路中的一个问题是在 IC1输出端的扬声器中听到的噼啪噪声、该噪声在其输入端接收、可能是由于交流电设计不正确。  我认为用虚线添加紫色显示的元件(电容器1.0uF 和22pF)可以解决这个问题。 仅当 POT3、立体声电位计旋转或 IC7和 IC8以数字方式更改时、才会出现噪音。 当数字电位器的引脚1和8缩短时、噪声消失。 我怀疑 IC7和 IC8的内部电阻下降/增加时阻抗的变化会导致此噪声。

我还有另外一个问题:  

使用 AutoZero OPA 方案(如下表左边所示)是否可以解决问题?

此致、

Tsvetan

e2e.ti.com/.../Sheet2_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsevetan、

    您的电路中有几个错误:

    1、POT3的抽头连接到3.3V 直流电压。 这会在移动雨刮器时发出噪音。 在 R64和 R66处插入1µF 交流耦合电容器。

    2.数字电位器在引脚8处看到负电压。 这违反了数字电位器的绝对最大额定值、因为引脚8上的电压必须在电源电压范围内。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsvetan、您好!

    Kai 的评论是有效的。 我想补充以下意见。

    TL072 3.3V 共模不是一个好选择。 VCM 应为4V 或比 VCC-引脚更大的润滑脂。

    我标记了3.3V 计划工作点。 看看该点是如何位于输入偏移误差悬崖上的。

    我不知道电源电压值。 运算放大器电源电压是多少? 数据表建议电压至少为10V。  TL072不是轨到轨输出、因此会限制放大器电路的最大振幅。

    即将推出的样片 TL074H 具有轨到轨输出、最小 VCM 和最小 VCC 与较低电压更兼容。 我们还可以实现其他(现已推出)运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Ronald、

    首先、我要感谢您的帮助和建议。 我更改了计划、但出现了以下问题:


    -如何在不超出 其最大额定值的情况下,将数字电位计的下端移至适当的电压? 是否有另一种方法可以避免它上的负电压?  TPA3116D2允许的最大输入电压为6.3伏。

    -如何分别为每个通道添加静音、从而避免弹出/点击效应?

    谢谢、

    Tsvetan

    e2e.ti.com/.../4237.Sheet2_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsvetan,

    运算放大器可以更改为 TLV9054或类似产品、并且可以在与数字电位器相同的电源下运行。

    是否尝试将数字电位计设置为最小值(完全静音)或-20dB 降低设置(半静音)。 我不确定这是否会弹出。