This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:测量电流最低?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA190, INA229, INA2290, INA229-Q1, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942788/ina260-lowest-measured-current

器件型号:INA260
主题中讨论的其他器件: INA190INA229INA2290INA229-Q1INA226

大家好、

你好。

我们的客户正在研究 INA260 、想知道 他可以使用该器件测量的最低电流是多少。 他希望使用它来测量5V Vcc 上12mA 至35mA 的电流。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    此器件无法实现该电流量。 原因是内部分流电阻器是固定的2mΩ Ω、用于感应更宽的电流范围。 该范围不会在输入上产生足够的电流、因此无法与输入偏移(最坏情况为5mA)很好地进行差分。 该偏移包含测量值的近三分之一、这意味着测量误差在下端大于30% 此外、由于器件的配置方式、最小 LSB 大小为1.25mA、因此这是您可以在范围内区分的最小值。  

    新的 INA229是更好的选择、因为它具有更低的偏置电流、适用于像这样的小尺寸测量。 不过、它是一个外部分流器件、因此您需要选择合适的分流器。 您还可以查看我们的模拟器件以了解选项。 我将从 INA190开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应 的团注!

    当您说 INA229时、您是指 INA229-Q1 还是 INA2290?

    我认为 INA229-Q1尚未完全发布。

    感谢确认!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我在这里指的是 INA229。 该器件的汽车版本和工业版本将于年底推出。 现已提供该器件汽车版本(Q1)的预量产样片。  

    如果您需要截至今天已完全发布的器件、INA226也可以在这里工作、因为它的步长更适合您要测量的范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!

    我在 TI 网站上看到了 INA229的汽车变体、但工业变体尚未看到。  
    我会就此通知客户。

    艺术