This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LM324放大器噪声问题

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, TIPD181, OPA172, LMV324, TLV9004, TLV9054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/951763/lm324-lm324-amplifier-noise-problem

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件: TIPD181OPA172LMV324TLV9004TLV9054

大家好、

我已附上前置放大器原理图。 我将其用于 IP 摄像机音频连接。 当我连接电路时、我会听到非常嘈杂的声音。 我的电源电压为5V。 如果您有任何建议的运算放大器、而不是 LM324、我可以将其用于此应用。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIPD181参考设计使用 OPA172。 但是、您是否确定噪声是由运算放大器本身引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alikaan、

    器件型号是 LM324还是 LMV324?

    我建议选择 TLV9004或更好的 TLV9054

    与 R6并联的电容器可降低5V 电源噪声产生的影响。