This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301-Q1:VINP - VINN 短路故障

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/951782/amc1301-q1-vinp---vinn-short-failure

器件型号:AMC1301-Q1

大家好、

我发现电路板上的一个 AMC1301-Q1在运行期间出现 VINP - VINN 短路故障。

第一。 如果对邻近引脚(VINN 至 GND1、VINP 或 VINP 至 VDD1、VINN)短路、是否有可能导致此类 VINP - VINN 短路模式故障?

2。 您能否告知 VINP - VINN 短路模式故障的可能性及其原因?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    感谢您的提问。  

    让我们离线继续本次讨论。