Other Parts Discussed in Thread: INA302
我正在使用您的 P-Spice 模型来仿真 INA302A1的运行。 模型只能部分工作。
限位1和限位2引脚在电流为80uA 时工作正常:
LIMIIT1 = 1K50 = 120mV = 60mA、使用100m Ω Isense 电阻器。
LIMIT2 = 30K1 = 2.4V = 1.2A、具有100m Ω 感应电阻器。
将 INP 和 INN 两端的差分电压正确放大20。
在 LATCH1和 REF 接地的情况下、警报1仅在检测电阻器中存在零电流时为高电平。
25mA 会导致 Alert_1变为 LO。 它应该只在60mA 以上变为低电平。
使用数据表和其他位置的面包屑:
1、为防止启动问题、增加了与电源引脚串联的332 Ω 串联电阻。
2、将限值1设置为120mV、以考虑 Alert_1比较器上的100mV 迟滞。 如果将限值设置为小于100mV、则当电流变为零时、迟滞会阻止比较器翻转。
我有一个我提议的原理图的 pdf。 我 无法确定如何将其添加到该帖子中。 请帮助。