This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311EVM:抗混叠滤波器

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/951624/amc1311evm-anti-alias-filter

器件型号:AMC1311EVM

大家好、只需检查 输出端的滤波器要求-输出端的信号与输入端具有相同的频率分量、因此、如果是直流到8kHz 的信号、那就会设置滤波器极点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ajayt、

    信号最终由哪种类型的 ADC 进行采样?

    我们通常建议将截止点设置为至少比信号频率高十倍频、因为衰减在-3dB 点之前很长时间开始发生。  对于 SAR ADC、需要确定电荷桶电容器的大小。 对于 Δ-Σ ADC、需要考虑调制器频率、其中的截止频率应至少比调制器频率低十倍频。   

    此 TI 高精度实验室视频系列可能会有所帮助: training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-refine-rfilt-and-cfilt-values