This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:温度谱系

Guru**** 2526170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/951355/lm2901-temperature-pedigree

器件型号:LM2901

团队、  

我的客户有以下问题:

您能否告诉我们、当 LM2901M 在125°C 下进行可靠性和 MTBF 测试时、LM2901M (-40°C 至85°C)和 LM2901D (-40°C 至125°C)为何具有不同的额定工作温度?  此外、数据表中 LM2901M 的额定功率讨论了在125°C 结温下的降额  LM2901M 是否应在高于85°C 的温度下运行?   

此致、

Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    National Semiconductor 将 LM2901-N 设计为85°C 该器件的存在是为了支持美国国家半导体的旧客户、因此即使 TI 进行了更严格的测试、规格也从未改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的支持!  

    我想这回答了您的问题、Aaron、所以我将结束这个话题。 请回复此帖子或在其他主题中提出任何其他问题。

    谢谢、

    Joe