This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2172:反向电流条件

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941096/tlv2172-reverse-current-conditions

器件型号:TLV2172

大家好、

我们的客户使用 TLV2172来驱动压电式声音元件。 它在正常条件下工作、但当压电元件受到机械冲击时、它会向放大器产生电涌。 放大器可以承受哪些反向电流和电压条件?

在  无电源条件下、它们能够测量±1.6V 和高达±5mA 的电流。 如果 (V+)-(V-)=15V、则无法在 10mV/div 范围内测量浪涌电压、 但浪涌电流峰值为+-16mA。

这些条件是否允许?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我会添加一个使用二极管钳位的保护电路。 您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    将16mA 注入输入会违反器件的绝对最大额定值、并可能导致器件损坏。 请参阅数据表的第7.1节。 正如 Kai 提到的、最好使用一些保护来将此电流从器件中引导出去。 另请查看数据表中的第8.3.3节和图26。 第8.3.3节讨论了器件的电气过载、并显示了内部 ESD 二极管和2.5k Ω 内部电阻器。

    谢谢、

    Tim Claycomb  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的帮助。 我们已将您的答案告知我们的客户、他们已要求进行其他确认。

    如果电源电压为0V (芯片不工作)、注入电流仅为5mA、小于10mA。 它不会损坏 TLV2172。 是这样吗?
    如果电源电压为15V (芯片正常工作)、则您的答案超出10mA、不允许这样做。

    但问题在于、16mA 的电流不会流经 TLV2172中的 ESD 保护二极管。 它通过正常运行下的内部 OPAMP 输出 FET 提供。  TLV2172似乎 正常工作。 它只是控制输出电压以抵消浪涌电流。 数据表的图5显示了输出电流、似乎不禁止超过20mA 的输出电流。 该电流是否仍然不允许?

    如果您能帮助我们确定输出(注入和撤回)电流的最大限制、我们也会非常感激。 谢谢!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    正确、如果仅注入5mA 电流、则不应损坏器件。 但是,最好添加一些保护措施,以确保>10mA 的电流不会注入。 我建议这样做的唯一原因是、当发生机械冲击时、允许传感器的输出电流发生变化。

    对于受电的15V 条件、运算放大器可以将大于16mA 的电流灌入输出。 这假设压电传感器输出电压不超过运算放大器的电源、以正向偏置内部 ESD 二极管。

    对于灌电流/拉电流输出限值、我建议查看数据表中显示的输出电压与输出电流间的关系曲线。 这是 TLV2172数据表中的图5。 这些图形仅在器件通电时有效。  

    谢谢、

    Tim Claycomb