This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:我们在 ISET 引脚(PIN6)上应该期待什么电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940869/opa567-what-voltage-should-we-expect-on-iset-pin-pin6

器件型号:OPA567

您好!

在 EN 为高电平且 Vin 和 Vset 均为2.5V 但失败后、我尝试将 IFLAG 设为高电平。

 我正在检查任何潜在原因、 发现我的 ISET 引脚(PIN6)始终为0V。 我想我将测量+1.18V。

ISET 引脚上的电压是否真的大于0伏、如第3页所述?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hsinru 您好!

    听起来可能是 OPA567器件损坏了。

    第14页的 OPA567数据表说明了 IFLAG 函数:

    ' IFLAG 引脚的输出信号与单电源应用中的标准逻辑兼容。 输出信号是一个 CMOS 逻辑门、从 V+切换到 V–以指示放大器处于电流限制状态。 IFLAG 引脚可拉取和灌入高达25µA μ A 的电流。"

    请确保您没有过多地加载 IFLAG 引脚。 它 的引脚用于驱动 栅极输入。

    关于 OPA567问题:ISET 引脚上的电压是否真的大于0V、如第3页所述?

    是的。 OPA567数据表中的图2显示了一个简化的 ISET 电路。 ISET 是一种基准电流、用于建立 ILIM 发生时的电流并在运行期间保持恒定。 有一个内部1.18V 基准、可提供等于 ILIM / 9800的 ISET 电流。 可以使用图 1和图2中的信息来验证这一点。  对于您选择的 ILIM、每个引脚6上的电压测量值应该大约为1.18V。 OPA567数据表中的下图显示了作为电源电压的函数的 ISET 电流。 ISET 电压 可能会如图所示发生变化、但 电压 始终存在、通电时电压约为1.18V。

    请注意、图14中有一个拼写错误、其中引脚3标记为右侧 OPA567的 ISET。  它应该是 ISET 的引脚6

    确保将 OPA567封装下面的散热焊盘焊接到   一个连接至 V-电势的尺寸合适的 PC 电路板焊盘上。 如果未观察到这种情况、可能会出现问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Thomas。

    在 IFLAG 引脚上移除一系列逆变器和 NMOS 之后。 我现在可以测量 ISET 引脚上的电压。

    顺便说一下、我想使用 IFLAG 信号来同时启用/禁用使能引脚(如 TFLAG 的组合逻辑和外部使能信号)。 是否有任何参考设计需要跟进? 或建议的组件、以便在设计中使用 IFLAG?

    非常感谢。

    新山


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hsinru、您好!

    很高兴 OPA567 ISET 现在按您的预期运行。 TFLAG 使用 与  IFLAG 功能相当的 CMOS 逻辑和高/低逻辑电平。  因此、您也 可以  使用 TFLAG 应用图6启用/关闭电路

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将在 IFLAG 上尝试类似的 CMOS 逻辑

     

    非常感谢

    此致

    新山