This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2607:计算 GBW

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942901/opa2607-calculate-the-gbw

器件型号:OPA2607

尊敬的团队

这是来自台达塔队的 Kevin

我想建议使用 OPA2607代替 MAX4128

客户正在计算 PFC 电流感应电路的 GBW。

Vth 是来自分流电阻器的 OP 输入、即100kHz 正弦波

能否帮助我检查客户计算 GBW 是否正确?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能在此处提供更多背景信息吗? 客户是否正在尝试找到放大器实现100kHz 信号所需的最小 GBWP?  

    我对 GEA 等式的评论是、可以添加放大器的输入电容以提高精度。

    最棒的

    Hasan Babiker