尊敬的支持:
我需要根据 OPA657抑制/减去低噪声 TIA 入口的输入电流。 在查看低频电流波动(和噪声)时、我不需要使 TIA 饱和(V/A = 10^6)
恒定电流偏移。 您能否建议您使用一个低噪声电路来抑制/减去注入到 TIA 中的电流的一小部分? 此类电路不应中断
OPA657的噪声性能。
非常感谢 您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kai:
请查找 TIA 原理图:e2e.ti.com/.../embedded_5F00_gain_5F00_OPA657_5F00_OPA1611.TSC
要消除的电流来自连接在 TIA 输入端的光传感器(TINA-TI 模型中的电流发生器)。
该 TIA 用于研究超低频率(0.1 - 100Hz)下的1/f 电流噪声。 如您所见、V/A 放大率非常高、并且
在某些情况下、来自光传感器的暗电流可能会使 TIA 饱和。 我需要一种方法来按顺序消除一部分输入电流
以避免这种情况。 我在模拟器件网站上发现了一个主题类似的主题:
遗憾的是、这种方法似乎会在整个 TIA 输入端增加相关噪声。 我想知道是否存在不会影响 TIA 噪声性能的低噪声解决方案。 您可以仿真电路并检查输入参考噪声。 TINA-TI 计算与我们在实验室中的噪声测量结果非常一致。
提前感谢您的参与和支持。
此致、
Alberto
尊敬的 Kai:
请查找另一个原理图、其中使用 TIA 来测量 MOSFET 器件的电流噪声。 为了在噪声测量中实现最佳分辨率、对漏极和栅极电阻器进行了修整:
e2e.ti.com/.../embedded_5F00_gain_5F00_OPA657_5F00_OPA1611_5F00_v2.TSC
ID (漏极电流)通常足够高、足以使 TIA 饱和。 然后、有必要"转移"或"取消" ID 的可变函数
从而使 V/A 足够大、从而放大电流噪声、而不会将 TIA 推向饱和状态。
我想有两种解决方案:
1)环路内消除、伺服运算放大器作用于 TIA 输入端或反馈电阻器(例如、请参阅线程)
在模拟器件的网站中、链接位于我之前的消息中)
2) 2)消除回路、在 TIA 输入端放置一个可编程电流发生器、吸收一部分 ID
任何建议/方案/应用手册都非常感谢。!
此致、
Alberto
Alberto
尊敬的 Sima:
感谢你的帮助。
请查看我发布的 THR 次级 TINA 原理图。 它展示了我们用于研究(和测量) FET/MOSFET 器件中的电流噪声的设置。
在此设置中、我们通常会使 TIA 饱和。 为了测量电流噪声、我们需要1M - 10M 范围内的 V/A 增益。 但是、通常是 IsSource
因此在使用该增益时会使 TIA 饱和。 我们需要一种方法来通过使用环路内置电流来"消除"给定的直流偏移电流(请参阅模拟器件线程)
或环外方案。
解决方案不会破坏 OPA657的出色噪声性能至关重要。
再次感谢你的帮助。
此致、
Alberto
您好、Alberto、
我已经进行了一些仿真、并将尝试以下方案:
e2e.ti.com/.../alberto_5F00_opa657_5F00_1.TSC
e2e.ti.com/.../alberto_5F00_opa657.TSC
Kai
尊敬的 Kai:
您的电路满足了我的所有要求! 非常感谢您的仿真:修改后的 TIA 的噪声级别仍然很好!
我想您的解决方案的关键点是伺服运算放大器输出端的10M 电阻器。 这样、TIA 将放大伺服
电压噪声低至20/10 = 2。 当然、10M 电阻器上会出现巨大的压降、这将会受到限制
伺服系统最终可能灌入的总电流量。
此外、我想您为伺服选择了一个 FET 输入、以限制输入偏移电流- RC 滤波器使用一个非常高的2.2M 电阻器
这可能会偏置伺服本身。
都是正确的吗?
再次感谢您的宝贵时间! 我将在实验练习中尝试此解决方案!
最棒的
Alberto