This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV652:简单的电压跟随器、不模拟轨到轨

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV652, TLV9052, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943088/lmv652-simple-voltage-follower-not-simulating-rail-to-rail

器件型号:LMV652
主题中讨论的其他器件: TLV9052TLV9001

您好!

我使用 LMV652进行了一个简单的 Tina TI 仿真、并观察到、除非我施加5V 电源电压、否则我的输出上看不到完整的3V 摆幅、否则如果我使用的是按设计的3.3V 电源、仿真将削波在2.4V 左右。   数据表显示、在3.3V 和25摄氏度时、它应在3.3V 电源轨的90mV 范围内达到、如图10&12所示。 仿真文件是否不正确或我是否以某种方式误解了数据表?

如果我的仿真工作正常,您能否推荐轨到轨@ 3.3V 的引脚兼容(8引脚双封装)? 低成本、通用、低功耗但超低功耗不是必需的。 此设计中的应用包括电压测量和温度测量、缓慢变化值的低频测量。

Thankse2e.ti.com/.../PBIM-V_2D00_Sense-RPP.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的仿真工作正常、您的限制是输入共模。 从数据表中可以看出、输入共模仅在3V 电源下从0-2.1变为0。 如果您希望使用相同的电路但使用不同的放大器、我相信您正在寻找具有轨到轨输入和输出的器件。

    如果您正在寻找采用 VSSOP (8)封装的双通道器件、则可以使用 TLV9052。 轨到轨输入输出、每通道 Iq 略高于 LMV652、您会牺牲 GBW 并获得一定的压摆率、但这些对于您的 TINA 电路而言似乎并不重要。 将 TLV9052放置 在 TINA 电路上具有 LMV652的位置不会显示削波。

    如果您愿意查看不同的封装放大器、TLV9001更便宜、每通道 Iq 更低、而且还具有轨到轨输入/输出、可在您的 TINA 电路中工作。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    谢谢!

    Dave