This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:外部钳位电路

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR305, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943157/xtr111-external-clamping-circuit

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: XTR305XTR300

大家好、

我有一位客户在 他们的许多设计中使用 XTR111。 我们想知道是否有一个类似的替代解决方案没有外部 FET 和钳位电路(见数据表第14页)。

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XTR300和 XTR305是没有 外部 FET 和钳位电路的类似产品。 它们都具有用户可选的电压或电流输出。 在电流输出模式下、这两种产品使用与具有 Rset 和 Ros 电阻器的 XTR111类似的传递函数。 您可以在 XTR300数据表的第8页或 XTR305数据表的第17页查看电流输出电路配置。

    另一种选择是构建分立式解决方案。  

    最棒的

    Katlynne Jones