Other Parts Discussed in Thread: INA821, INA828
主题中讨论的其他器件: INA828
您好!
我想在 单电源应用中实现 INA821、将基准设置为中间范围。 因此、我进行了一些仿真来评估模型(使用 PSPICE 17.4)、但无法使用以下电路以任何方式收敛交流仿真:
但是、使用双电源(+2、5V - 2、5V)并将基准电压和直流共模电压设置为零、仿真工作正常(尽管在10MHz 之后会出现与数据表曲线的一些二阶偏差-请参阅图)。
我在这里缺少什么、还是 PSPICE 模型存在问题? 数据表允许使用5V 单电源、因此我不知道这里的问题是什么。
谢谢、
考