This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:Spice 中的电流噪声模型

Guru**** 2506805 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943075/buf634a-current-noise-model-in-spice

器件型号:BUF634A

您好!

BUF634A 的电流噪声是否在 Spice 模型中建模?

谢谢、

Sariel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晨报  

    是的、看起来是这样的- PDS 中没有关于电流噪声的图或规格、但该仿真输入噪声电流确切显示了5uA 输入偏置电流的正确平带值 (虽然这有点可疑、因为双极 IB 规范建议 AB 类级、其中噪声电流是两个完全匹配的基极电流的 RMS)、其1/f 合理-最初的2000模型在模型中表现不好。  

    是的、5uA 是两个高得多的 IB 电流之间的差异、因此建模的1.2pA 可能太低。 抱歉、产品组应提供测量值图表以及频率范围内的电压噪声。