This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV931-N:LMV931输入悬空时输出异常

Guru**** 1214540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942994/lmv931-n-lmv931-output-is-abnormal-when-its-input-is-floating

器件型号:LMV931-N

大家好、

我的客户正在使用 LMV931。 原理图配置为缓冲器、如下图所示。 电源为单个3.6V。

当我们将引脚1连接到 GND 时、引脚4输出电压接近0V、这是正常现象。

但是、当我们使引脚1悬空时、我们测量到引脚1电压为~150mV、引脚4输出为~2.8V、这是异常的。

Picture1:测试条件:引脚1悬空。 黄色=电源=3.6V、蓝色=引脚4输出=2.8V、  

图2:测试条件: 引脚1悬空。  黄色=电源=3.6V、蓝色=引脚1 =~150mV  

那么、您能否帮助告知为什么引脚1在浮动时具有~150mV 的电压? 为什么引脚1输入悬空时引脚4输出为2.8V (引脚1测量电压~150mV)? 我已经与客户确认、引脚1悬空时没有额外的 RC 组件。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "浮动"意味着没有固定电压。 由于示波器的输入阻抗、测量引脚1会改变其电压。