Other Parts Discussed in Thread: TLV2172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM158 主题中讨论的其他器件:TLV2172
大家好、
我对 LM158H/NOPB 有疑问。 您能否向我推荐具有与 LM158H 相同功能但采用 SMT/SOIC-8封装的组件?
某些功能具有更高的优先级:
- 单电源电压+32 VDC
- 低待机功耗(低 IQ)
- 0.5V/us
- 温度-40°C/125°C
- 良好的 EMC
- 短路保护
提前感谢您、
Riccardo