This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:更高电压的 INA240-Q1

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1, INA281, INA240, AMC1300, INA239, ISO7842, INA260, DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948383/ina240-q1-higher-voltage-ina240-q1

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件: INA281INA240AMC1300INA239ISO7842INA260DRV425

您好!  

可以获得一些产品建议吗?  

我正在从事一项高电压 ESC 设计、大约为120V。 我想进行直列式相电流测量(双向)。 INA240-Q1是理想之选、但其80V 限制除外。 我知道您有更高的电压部件、如 INA281。 但是、电压并不是很高;尤其是因为有一点裕度会很好(并且是必需的)。  

您是否有新推出的支持更高电压的 INA240版本、或者可以推荐其他器件或解决方案?  

谢谢!

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    遗憾的是、INA281是我们今天制造的最高共模部件。 我们一直在开发新器件、这些器件将突破共模电压的极限、但120V 承受能力(建议工作范围为110V)是我们目前提供的最高共模电压。  

    您能在这里分享一下应用吗? 您在查看 INA240-Q1、这款 ESC 是否适用于汽车应用? 在此共模下、您需要感应多少电流? 您可以通过隔离或其他方法来实现这一点、但我想在这里更好地了解您的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、  

    感谢快速回复!

    我正在为三相 BLDC 电机研发~15kW 逆变器。 (120V、125A)。 我想进行直列式相电流测量、但电压足够高、我可以进入隔离式解决方案。 这将导致我们只进行低侧测量。 如果您有需要推荐的东西、我将感谢您提出的小型孤立解决方案。  

    再次感谢!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    即使在低侧实现、该电流大小也将具有挑战性。 这里的问题是、我们的大多数器件都是非隔离式解决方案。

    您可以查看类似 AMC1300的器件。  测量输入以250mV 为顶出、这意味着您最多可以在此处使用2m Ω 分流器来获得最大输入 FSR。  

    您可以查看新 INA239等数字器件、并使用 ISO7842等隔离 I2C 线路。 我们有一个类似的 INA260参考设计、您可以 在此处参考。  

    或者、您可以使用 DRV425查看每个相位的汇流条方法、但该方法通常保留用于不会影响振动的工业应用、因为传感器放置对于系统精度至关重要。

    请告诉我、这些内容是否有吸引力、我将看到我可以分享哪些其他配套资料。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、  

    首先、再次感谢您的反馈。 我还感谢电流感应视频库的链接。 我将开始介绍这些内容。  

    AMC1300非常有趣、尤其是因为它似乎解决了隔离和输入测量问题。 我将更仔细地审查这一点。  

    第二、我们能否更详细地谈谈低侧测量? 使用 INA240进行纯低侧实施时、我在哪里会遇到问题? 我的 ADC 将以电机接地相同的接地端为基准。  

    谢谢!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    至于 INA240、共模输入可一直降至-4V。  我相信、当输入低于 INA240输入端的电压时、您会看到问题。