This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855的单位增益频率

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942971/opa855-unity-gain-frequency-of-opa855

器件型号:OPA855

大家好、

我想知道 OPA855的单位增益频率。 它是否等于增益带宽积(GBWP)?

此致

Selvedin Hodzic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单位增益带宽和 GBW 相似、但 GBW 通常在不同的频率下测量。

    OPA855等解补偿运算放大器不能保证在单位增益下保持稳定。 如图10所示、如果直线继续低于15dB、单位增益带宽将为8GHz。 但它没有、因此讨论0dB 时发生的情况毫无意义。